是德科技二手仪器

是德科技矢量网络分析仪术语表

了解您的仪器并将其更好地加以利用。

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

A

Accurate measurements 精确测量

描述一种测量方法的短语,其中被测器件(DUT)以其基本频率进行表征,通常需要频域测量。

Active components 有源元件

电子电路中执行电路基本操作的器件,如放大器、电阻器、电容器和电感器。

Analyzer Module 分析模块

用于控制VNA的硬件。该模块可以是更大的PNA或MXA模块化测试系统的一部分。控制器向系统中的其他模块发送命令,以将其移动到位、执行测量和存储数据。例如,分析器模块可以包括用于幅度测量的频谱分析器或用于测量噪声的动态范围分析器。

Antidot arrays 解点阵列

一种使用预失真音调发生器阵列在VNA中测量失真的方法。被测器件(DUT)连接到音调发生器阵列,音调发生器阵列的设计使得每个音调发生器具有相等的振幅但相位相反。一个特殊的参考探针将来自该阵列的信号转换回单端信号。需要矢量网络分析仪来分析成对的单端参考探针输出,以确定DUT引起的失真。

Aperture 孔径

VNA测量脉冲或脉冲组振幅的时间间隔。您可以将孔径配置为对称或不对称,以便分别捕捉上升和下降边缘。

C

Complex transmission components (Magnitude and Phase) 复杂的传输组件(幅度和相位)

一种用于确定电路中许多传输元件的幅度和相位的技术。DUT被表示为线性网络以计算其响应。在这种情况下,矢量网络分析仪(VNA)测量可以在不单独测量每个传输组件的振幅或频率响应的情况下进行,从而允许更快速、更容易地分析复杂电路。

Compression 压缩

一种减小系统或信号动态范围的技术。例如,在电路中,高输入幅度可能会在信号达到其最终值之前对其进行削波(失真)。可以使用压缩器来减少这种失真。结果是提高了测量的准确性和可重复性,这是大输入信号无法实现的。

Conversion loss 转换损失

信号从一种类型转换为另一种类型时的功率损失。例如,当在电路中的模拟信号和数字信号之间进行转换时,在转换过程中总是会损失一些功率。

D

Directional coupler 定向耦合器

根据方向图将测量信号分成两个或多个信号的设备

Directivity 方向性

天线在期望方向上的最大增益与最小增益之比

Dynamic range 动态范围

最小可检测信号功率与最大指定输入功率(或电压)之间的比率。动态范围还影响振幅精度、噪声下限和信号衰减测量。需要具有高动态范围的仪器来测量具有高精度和低噪声基底的小信号。

E

Error correction 纠错

纠错是解决或纠正已传输数据中错误的过程。在矢量网络分析中,误差校正用于校正幅度和相位误差。

F

Ferromagnetic material 铁磁材料

一种材料,表现出对磁场有强烈的积极影响。铁磁材料用于天线和无线设备,因为它们能够支持高幅度电压摆幅,同时保持低损耗特性。

Few-mode fiber 少模光纤

一种特殊类型的光缆,使用极小的孔径来传输光学数据。因其高带宽和大工作波长而被用于许多应用中。

Frequency-dependent 频率相关

用于描述电子电路或设备的一种行为的术语。例如,如果滤波器的性能取决于工作频率而变化,则滤波器取决于频率。

Frequency extenders 频率扩展器

频率扩展器用于添加或扩展 VNA 的频率跨度。

Frequency range 频率范围

可应用于网络分析仪或矢量网络分析仪而不会对性能规范造成任何限制的总频率范围。例如,VNA 通常被指定用于 DC 和 18 GHz 之间的测量范围。

Frequency resolution 频率分辨率

用于指分析仪正确显示紧密间隔频率的能力。例如,频谱分析仪的分辨率约为1/2 Hz。这意味着,2GHz和2.005GHz的两个信号将被视为一个信号,其读数在1.995和2.005GHz之间。

G

Group delay 群延迟

一种测试,用于测量信号通过物体、电路或网络或围绕物体、电路和网络传输所需的时间。它被认为是测试和测量行业中最重要的测量之一,因为它提供了关于信号在各种类型的测试对象中传播速度的信息。

H

Holographic mode generation 全息模式生成

一种用于创建透射和反射测试设置的方法,可以使用VNA上可用的透射/反射系数进行测量。这种类型的设置使用全息图案发生器来分割透射和反射测试信号,以便同时测量透射和反射系数。

I

IF bandwidth 中频带宽

可以通过设备或电路发送而没有显著失真的总频率范围。例如,如果发射机能够在0和100MHz之间的整个频率范围内发送信号而没有显著失真,则发射机被称为具有100MHz的IF带宽。

Impedance 阻抗

阻抗是用于描述交流(AC)电路中电流流动方向的通用术语;它结合了幅度和相位信息。它是一个矢量,大小和相位都是分量。

Incident power 事件功率

施加到设备、电路或网络的功率。为了测试设备或电路,入射功率必须足以测量该设备或电路。例如,如果使用VNA测试具有已知插入损耗的RF开关,则施加在该RF开关端口的入射功率必须足够大,以便能够成功测量其插入损耗。

Insertion loss 插入损耗

在通过网络或设备或在网络或设备周围传输期间丢失的信号功率量。插入损耗描述了由于反射、阻抗失配和其他因素而导致所有信号功率损失的最坏情况。通常使用带有跟踪发生器的矢量网络分析仪对大信号进行测量。

Interferometer 干涉仪

一种用于确定物体或电路特性的装置,它将信号分成两部分,分别通过物体或电路或围绕物体或电路发送信号,然后将它们组合成一个信号。

L

Load reflection coefficient 负载反射系数

用于描述反射功率除以入射功率的比率的术语。这是可以在矢量网络分析仪中用于传输和反射测量的许多类型的反射系数之一。

Logarithmic sweeps 对数扫描

用于测量设备或系统性能的分析方法。对数扫描是以某种方式扫描的频率范围,通常是线性的。结果显示了性能如何随频率和/或输入信号幅度(功率电平)而变化。

Low-dimensional structures 低维结构

维度小于三的物体或设备的描述,这意味着它可以被描述为表面(二维)或线(一维)。例如薄膜和电线。

M

Magnetic field 磁场

磁性物体影响其他物体的区域。磁场是由流过电线、微波信号和产生微波的设备的电流产生的。

Magnetic force microscopy 磁力显微镜

一种显微镜技术,可用于研究物体的磁化强度,包括其方向和强度。它通常用于研究磁性结构,如铁磁体或反铁磁体。

Magnitude 振幅

描述信号强度的标量值,通常以电压或功率测量。电磁场的大小可以由其电或磁组件提供。

Maximum frequency 最大频率

最高频率可以使用标量网络分析仪。这是标量网络分析仪的关键规格之一,尤其是在测量具有高自谐振的电感器和电容器等组件时。

Measurement accuracy 测量精度

量量的结果与真实值或可接受值之间的一致程度。它通常通过一个测试与另一个测试之间的误差差异来量化,这称为重复性。测量精度通常取决于许多因素,包括时间、环境条件、被测部件的类型等。

Measurement application 测量应用程序

使用网络分析仪来确定设备或电路的特性,并根据频率提供这些测量值。例如,射频和微波矢量网络分析仪可以通过在一定频率范围内进行S参数测量,用于阻抗、回波损耗和传输线分析。

Measurement plane 测量平面

矢量网络分析仪(VNA)中进行测量的虚拟平面。在测量平面的每个点上的测量产生双端口S参数,例如反射和透射。

Microwave frequency 微波频率

频率范围从300 MHz到300 GHz,包括用于移动电话传输的频率。它是微波网络分析仪和射频网络分析仪使用的频率范围。

Mode multiplexer 模式多路复用器

与矢量网络分析仪一起使用的射频设备,用于从不同的射频信号或射频源中选择单个射频信号。模式复用器使仪器能够测量具有多个端口的设备的射频特性,如功率分配器和定向耦合器。

Mode transfer matrix inversion 模式转移矩阵求逆

一种标量网络分析仪测量技术,使用专门开发的模型来计算设备的阻抗。这种方法被称为模式转移矩阵反转,因为它涉及反转模式转移矩阵(M),这将设备的两个端口处的反射系数(S11)值与这些端口的阻抗相关联。

N

Noise floor 噪声下限

仪器可检测的最小信号电平。具有低噪声本底测量能力的网络分析仪可以检测比具有高噪声本底能力的网络分析器弱得多的信号。这是因为弱信号的测量值可能会受到噪声的显著影响,从而降低其精度。噪声下限通常被指定为最小可检测功率。

O

Operating frequency 工作频率

网络分析仪可用于进行功率测量的频率范围。这是选择网络分析仪进行功率测量时的关键规范之一,尤其是在测量具有高自谐振的电感器和电容器等组件时。

Optical mode transfer matrix 光模转换矩阵

一种数学模型,它将两个端口处设备的s参数与两个端口的阻抗联系起来。光学模式转移矩阵用于通过将其反相,然后乘以测量的反射系数来计算阻抗测量(S21,S12)。

Output signal 输出信号

从射频源发送到被测设备或被测设备的基本射频信号。输出信号可以被调制以进行调制的频率、相位和电平的测量。

P

Passive components 无源元件

不包含有源电子电路的一类电气元件,如二极管和变压器。它们包括电阻器、电容器、电感器、衰减器和定向耦合器。

Phase noise 相位噪声

RF信号中可能存在的低频噪声分量。这有时被称为“相位抖动”。Rohde Schwarz词汇表解释了相位噪声是由多种不同的现象引起的,如电压温度漂移、电阻器热漂移,甚至电阻器的老化。当通过频谱分析仪设置进行调谐时,这些项目会导致噪声“地板”,或听到整体“嘶嘶声”,该设置允许您查看RF信号。

Phase shift 相移

系统中信号的时间位移。两个信号之间的相移可用于描述信号本身之间的差异或失配,和/或一个信号对另一个信号的影响。

Phase synchronization 相位同步

使用被测设备的两个单独端口,用一个或多个矢量网络分析仪进行相位测量的一种技术。测量可以基于施加到每个端口的射频信号之间的绝对或相对相位差。

Phase variation 相位变化

射频信号的相位变化,以度表示。无论网络分析仪连接到被测设备的一个或两个端口,还是使用绝对或相对测量技术,进行阻抗测量时必须考虑相位变化。

Power sweeps 功率扫频

网络分析仪的一种常见测量技术。在仪器的工作频率范围内,通常在许多频率下对被测设备的两个或所有端口进行功率扫频。其结果是一条曲线,显示在每个频率下提供了多少电压和电流。

Precision cables 精密电缆

用于连接网络分析仪和被测组件的电缆,这意味着它们必须具有低损耗并保持相位一致性。它们还需要具有非常高的共模抑制比,以便精确测量差模分量。

R

Raw port parameters 原始端口参数

用矢量网络分析仪测量的每个端口的单独S参数。然后,使用模式耦合理论将它们转换为总的器件S参数,从而能够在不同的频率下进行导纳测量。

Reduced-reflectometer calibration 减反射计校准

一种用矢量网络分析仪进行阻抗测量的技术。用于将一个或多个矢量网络分析仪适配成可产生准确阻抗测量而不需要昂贵校准夹具的缩减反射计。

Reference channel 参考通道

矢量网络分析仪中提供稳定校准信号高频路径。为了实现准确的阻抗测量,参考信道路径的功率必须比被测器件高50 dB。由于使用两个或多个端口进行测量可以提高它们的精度,因此可以将参考通道路径与一个或更多个校准端口组合以实现这一点。

Reference multiline 参考多线

一种网络分析仪功能,允许用户在时域内的四个不同信号之间轻松切换。具有多个信号也有助于表征被测量的信号是如何相互连接的,或者在解调输出中存在什么信号。

Reflection coefficient 反射系数

一个值,描述射频信号的多少功率从被测设备反射。反射系数可以用电压或电流来表示,并告诉你入射(正向)和反射(反向)能量之间的比率。它有时被称为SWR(驻波比)。

Reflection measurements 反射测量

用于确定被测器件阻抗的测量值。矢量网络分析仪可以使用两种技术之一进行精确的反射测量:绝对技术和相对技术。在这两种情况下,测试设备上两个或多个校准端口的反射都是在不同频率下测量的。相对测量说明了校准端口中的相位和振幅差异,以准确地提供阻抗测量。

Relaxation oscillation frequency 弛豫振荡频率

描述测量端口参数时发生振荡的最低频率的值。松弛振荡是由反射测量误差引起的,并且可能使精确测量变得困难或不可能获得。

Residual port parameters 剩余端口参数

总设备S参数和原始端口参数测量值之间的差异。随着矢量网络分析仪噪声系数的降低、校准精度的提高、探头匹配的改善、源VSWR的降低或源功率的增加,它们变得更小。

Return Loss 回波损耗

由于阻抗不匹配而从被测器件反射的功率的量度。回波损耗以分贝(dB)表示,表示在每个反射界面上损失了多少dB。通常,在单个频率下测量回波损耗,以确定被测器件是否可能被高功率信号损坏。

RF cables 射频电缆

用于连接网络分析仪射频端口的电缆。它们由低损耗、高阻抗同轴电缆制成,可将信号损耗降至最低。

S

S-parameters S 参数

通过指定反射信号的幅度和相位,描述射频信号如何响应设备端口的值。该名称来源于“散射”的S。S参数可以以表格或图形的形式表示,并且是有价值的测量,因为它们可以洞察设备的整体性能和健康状况。

S-parameter measurements S 参数测量

用于确定射频输入/输出特性、设备稳定性(谐波失真)和效率(回波损耗或噪声系数)的测量。它们可以使用绝对技术或相对技术制作。

Signal source 信号源

产生特定波长电磁能的装置。信号源可用于测量诸如频率和幅度的参数数据。用于矢量网络分析仪的信号源包含校准的、明确定义的属性,如噪声系数、输出功率、输出阻抗和频率稳定性。

Simultaneous measurement 同时测量

同时测量设备上所有端口的反射系数(S参数)的行为。该测量使用一个或多个校准的射频源进行,这些射频源在其他矢量网络分析仪、测试设备或被测设备之间共享时间。这些测量可以使用绝对技术或相对技术进行。

Slow sensitivity fluctuations 缓慢的灵敏度波动

当在被测设备上进行测量时,矢量网络分析仪的噪声系数可能不是恒定的。相反,它可以作为频率和温度的函数而变化。这种故障被称为慢灵敏度波动(SSF),通常由矢量网络分析仪前端的缺陷组件引起。SSF可能由布线不良、探头连接不良、连接器脏污甚至校准波形缺陷或缺失造成。

Smith chart 史密斯圆图

一种图表,每个轴代表不同的量,用于使用S参数数据以图形方式计算阻抗。这对于表征元件和电路中的阻抗失配非常有用。在数字计算机上执行复杂的数学运算时,使用史密斯圆图可以最大限度地减少舍入误差。史密斯圆图允许阻抗匹配问题、合成、滤波器设计和电路分析的组件模型的图形表示。

Source match 源匹配

调整网络分析仪每个输入端口的电源的方式。由于发射器和接收器必须使用相同的参考,源匹配校准确保满足此要求。在不干扰其他基本条件(如探头匹配)的情况下,应尽量减少源提供的噪声以外的噪声贡献。通常调整源匹配,以使被测设备上所有端口的总反射功率和噪声水平相等。

Standing wave ratio 驻波比

沿传输线的任何点测量的同一方向传播的一个波与另一个波的电压之比。该比值表示为开路或短路值,这取决于它是相对于电流(开路驻波)还是相对于电势(短路驻波)测量的。

T

Test-set controller 测试集控制器

用于测试和编程系统组件的独立可编程控制器。测试集控制器设计用于支持各种数字发生器和示波器,包括矢量网络分析仪。

Trace noise 迹线噪声

矢量网络分析仪所测振幅和相位的随机波动会受到温度、湿度和电力线频率等不同环境条件的影响。这可能会影响矢量网络分析仪进行测量的准确性。

Transmission coefficients 传输系数

设备上所有端口的反射系数的乘积。这是用于表征复数阻抗值的一个常见参数。传输系数通常表示为幅度和相位角或实、虚和幅度分量。

Transmission measurements 传输测量

在被测设备的所有频率下测量传输系数的过程。透射测量通常通过使用矢量网络分析仪进行反射系数测量来进行。反射系数测量反射信号的幅度和相位角。然后,传输系数提供阻抗匹配的更多细节,因为它们提供幅度和相位分量,而不是仅提供幅度的S参数值。

TRL/LRM calibration TRL/LRM 校准

一种校准矢量网络分析仪的方法,通过在两个不同的频率将未知设备与已知参数的设备进行比较。理想情况下,该校准确定参考装置和未知装置之间的线性和非线性(外推)误差。所得数据可以用表表示,也可以用查找表使用外推值表示。

V

Vector Network Analyzer 矢量网络分析仪

一种信号分析仪器,提供被测设备的S参数、史密斯圆图和网络表示。通过允许用户测量复杂阻抗测量的幅度和相位分量,矢量网络分析仪可以提供高水平的性能。所得数据可以显示为频率响应列表或史密斯圆图。

Vector Network Analyzer architecture 矢量网络分析仪架构

构成矢量网络分析仪的各种组件和操作所产生的系统。矢量网络分析仪的架构是使其能够测量幅值和相位分量,提供高水平的性能,并以多种形式(如列表格式或史密斯图)显示其数据。它包括诸如信号源、矢量网络分析仪、检测器、计算机辅助测试设备接口和显示器等部件。