是德科技二手仪器

是德科技信号分析仪术语表

了解您的仪器并将其更好地加以利用。

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

A

Acoustic measurement 噪声测量

一种传感器模式,它使用线性阵列传感器在一段时间内捕获频谱的幅度。噪声测量是使用噪声传感器进行的,例如水听器、MEMS 麦克风和振动传感器。

Aliasing 混叠

混叠是在执行采样过程时导致信号被错误地识别为另一个或多个信号的效果。

Amplitude range 幅度范围

信号的幅度范围是最大和最小幅度之间的跨度。例如,系统的幅度范围可能取决于增益设置或其他外部条件。它可以是正值或负值。

Analog Signal 模拟信号

随时间变化的电信号,例如电压或电流。在模拟信号中,信息通过信号随时间变化的幅度和速率进行编码。

Arbitrary Waveform Memory 任意波形存储器

任意波形存储器 (AWM) 是一种数字存储介质,用于存储时域信号,例如测试和测量仪器信号。与其他形式的数据存储一样,它可以保存信号副本以供以后分析。

B

Band Selectable Analysis 波段可选分析

一种带宽设置,允许用户在采集的波形中指定感兴趣的频率范围。重新采样波形以匹配指定的带宽。这种方法通过减小数据集的大小来提高采集速度,同时让用户可以自由选择信号带宽。

Broad range 范围广泛

允许频谱分析仪在很宽的频率范围内捕获噪声和失真信号的设置。在某些情况下,宽范围的下限由当前扫描跨度定义,而上限由用户定义或工厂编程。

C

Cell Advisor Signal Cell Advisor 信号

Cell Advisor 信号是具有已知频谱包络和可调电平范围的连续宽带伪随机信号。Cell Advisor可用作测试音频产品(如手机、MP3 播放器、PC 扬声器)的动态范围的参考激励,甚至用于基站故障排除。

Channels 通道

通道是进行测量的频谱分析仪显示屏上的时间划分。显示的通道数取决于信号的带宽,较窄的信号比较宽的信号占用更多的通道。

Coherence 连贯性

信号质量的衡量标准,相干性是两个信号相关的程度。例如,具有完全相关性的正弦波的相干性值为 1。两个波形之间的相干性表明它们具有相同的频率和波长,并且是同相的。这可能表明因果关系。

Committed Response Times 承诺响应时间

承诺响应时间是控制系统可以响应设定点、控制器输出或负载干扰的变化的最小时间间隔。控制回路中的响应时间必须设计为满足此规范,以使过程以最大效率和所需性能运行。

Consistent Measurements 一致的测量

一致的测量允许用户比较在不同条件下捕获的相同产品的测量。例如,如果您在一个功率级别捕获噪声频谱,然后在另一个功率级别重新进行测量,则一致的测量可确保两个结果在数学上都是正确的。

Cross-Correlation 互相关

衡量两个或多个信号之间的相似性。在数学上,互相关可以表示为两个信号向量的归一化点积。在大多数情况下,它被用作两个或多个信号之间时间同步的度量。与相对于时间延迟的相同信号的副本相比,互相关也称为“自相关”。 .

D

Demodulate 解调

通过提取载波中编码的调制信号,从载波中提取信息。这个过程也称为“检测”

Disk File 磁盘文件

磁盘文件是存储在外部硬盘驱动器、闪存驱动器或其他存储介质上的文件。磁盘文件是用于存储频谱分析仪采集数据的最常用方法。

Displayed Average Noise Level (DANL) 显示的平均噪音水平 (DANL)

DANL 是频谱分析仪显示屏上显示的平均噪声电平。该值是通过将显示带宽内的所有功率相加并将总功率 r 除以跨度宽度来确定的。

Distortion 失真

存在原始信号中不存在的不需要的频率。使用频谱分析仪,可以通过检查频率范围内的谐波和互调分量的水平来测量。

Dynamic Range 动态范围

动态范围是传感器可以测量的交变量的最大和最小可能值之间的比率。动态范围最常针对音频和视频设备进行测量,动态范围的不同标准指的是频率响应或失真水平。

Dynamic Signal Analyzer 动态信号分析仪

动态信号分析仪是一种频谱分析仪,可随时间捕获并显示信号的功率。这种类型的分析仪通常用于分析信号中的能量。

E

Electrochemical Signal Analyzer 电化学信号分析仪

电化学信号分析仪是测量液体、气体或固体的电导率或电阻的仪器。这些分析仪用于腐蚀检测和其他化学过程。

Extract Signals 提取信号

指从一大组重叠信号中分离出单个信号的过程。频谱分析仪通过对捕获的数据执行 FFT 并为每个单独的通道设置检测级别来实现这一点。

F

FFT (Fast Fourier Transform) FFT(快速傅里叶变换)

将基于时间的信号转换为提供频率信息的频率分量的过程。这允许用户根据功率与频率或特定频率之间存在多少功率来查看信号。FFT也称为频谱分析。

FFT Properties FFT 属性

FFT具有复杂信号分解的各种特性,包括分辨率、最大保持、点数和扫描速度。

Frequency Domain 频域

用频率而不是时间来表示信号。在频域中,分析仪器可以显示信号的幅度和相位数据。

Frequency Response 频率响应

响应于不同频率的应用的信号表示。在频域中,分析仪器可以显示信号的幅度和相位数据。

G

Guzik Signal Analyzer Guzik 信号分析仪

Guzik 信号分析仪是一种电化学信号分析仪。

I

In-phase/Quadrature (I/Q) 同相/正交 (I/Q)

对两个信号之间的相对相位差的测量。高水平的I/Q不匹配会导致信号失真和干扰。

M

Magnitude 振幅

振幅是与零(基数)相比时信号的正值或负值。在 FFT 中,它显示为一个频率范围内和一段时间内的能量。

Measurement Marker 测量标记

测量标记是频谱分析仪显示屏上的视觉参考,用于标记特定频率或幅度水平。这些标记可由用户手动设置,或由仪器自动放置以显示相关信号属性。

Measurement Firmware 测量固件

指频谱分析仪用来处理和显示数据的操作系统。大多数现代频谱分析仪使用嵌入式 Windows 计算机,而旧型号可能具有不同的固件。

Modal Domain 模态域

模态域表示一个信号,该信号确定由于变形而导致的形状和大小的变化。在该域中,显示每个频率的幅度和相位信息。

N

Network Stimulus 网络刺激

网络激励是一个术语,用于指代连接到网络的任何信号或测试设备。

O

Offset Range Vertical Sensitivity 偏移范围垂直灵敏度

偏移范围垂直灵敏度测量信号的基本频率和基本输出电平之间的差异。在设计频谱分析仪时,该参数通常用于通过调整围绕中心电压(偏移)的垂直范围来优化信号的显示。

Overlap Processing 重叠处理

重叠处理是将来自两个或多个频谱分析仪的数据组合到一定百分比的过程。可以出于多种原因完成此过程,例如通过更频繁地对信号进行采样来增加收集的数据量,或者比较两个信号。

P

Passband Shapes 通带形状

信号处理中使用的一个术语,指的是放大器或其他设备在允许所需范围内的频率后过滤信号的频率响应。通带可以是窄的也可以是宽的,并且还可以包括用于幅度和相位响应的滤波器。

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express PCI(外围组件互连)Express

这是主板插槽的行业标准。 PCI Express 卡的开发是为了解决旧 PCI 卡的局限性。例如,PCI Express 卡提供更高的带宽和改进的电源管理。

Processor Blade 处理器叶片

处理信号的仪器。该叶片可以编程以调整滤波器和其他信号处理工具。

PXI Vector Signal Transceiver PXI 矢量信号收发器

PXI 矢量信号收发器是一种模数转换器,可用于发送或接收信号。它使用脉冲宽度调制 (PWM),允许这些收发器以非常小的电压波动进行通信。

R

RADAR Test Set 雷达测试仪

雷达测试仪是一种用于产生和测量电磁波的仪器。这些装置能够以无线电或微波的形式发送和接收波。

Range 范围

范围是指可以由特定信号分析仪测量的频率范围。例如,满量程为 1GHz 的分析仪将能够测量该范围内的任何频率。

Rate of Change 变化率

变化率是指信号变化的速度。它还可以指该曲线的斜率,或者电压或电流相对于时间的变化速度。

Resolution Channel Scale 分辨率通道比例

分辨率通道刻度是信号分析仪显示屏上的最小增量或频率测量单位。它在任何频谱分析仪的测量分辨率中都起着重要作用,并且可以使用跨度控件进行调整以获得更好的测量结果。

RFIC Characterization RFIC 表征

RFIC 表征是一个术语,指的是对射频集成电路(也称为射频集成电路)的测试和分析。

S

Sample Rate 采样率

采样率是指频谱分析仪收集数据的速度。它还可以指每秒显示在屏幕上或记录在内存中的样本数。

Signal Display 信号显示

信号显示是指通过选择适当的参数来显示数据的方法。根据频谱分析仪的类型,这可以是矢量形式(即相量)、模态域或基于时间的域。

Signals 信号

信号是信息或数据的电子表示。信号可以分为不同的类型,包括模拟(连续)和数字(离散)。

Spectrum 频谱

频谱,也称为频率范围,是信号内的频率范围。这通常以赫兹为单位,尽管也可以使用其他单位。

Spectrum Analysis 频谱分析

频谱分析是在频谱范围内测量和检查信号的过程。该术语也可用于指代使该过程成为可能的设备,例如频谱分析仪。

T

Third-Order Intercept (OIP3) 三阶截距 (OIP3)

三阶截点是对射频组件或系统增益的测量。它测量设备可以处理的功率量,而不会被过度驱动和产生失真。这很重要,因为它需要更少的信号才能获得最佳性能。

Time Domain 时域

时域是一种将信号表示为时间函数的方式。换句话说,它显示了电压或电流随时间的变化。相反的是频域,即每单位频率发生了多少变化。

Time Signal Acquisition Bandwidth 时间信号采集带宽

时间信号采集带宽是指频谱分析仪在给定时间内捕获数据的速度。测量值越低,激发和响应就越快,从而可以用更少的设置时间进行更精确的测量。

Tracking measurements 跟踪测量

跟踪测量用于跟踪 RF 组件随时间的性能。这允许捕获系统行为的趋势,这在设计整个无线网络时可能是有用的数据。

Transient Response 瞬态响应

瞬态响应是指信号从稳定状态转移或改变后的行为。这是衡量电源效率和可靠性的重要指标。

V

Vector Signal Analysis 矢量信号分析

矢量信号分析是一种通过矢量图显示信号的方法。这些也称为相量图,因此这些术语通常可以互换。

W

Wide range 宽范围

宽范围是指分析仪使用单个跨度设置测量频谱上宽范围频率的能力。这以分贝为单位,显示一次扫描可以测量的范围有多大。

Windowing Data 窗口化数据

加窗数据是指从信号中滤除噪声的过程。在此上下文中,“噪声”是指不在所需范围内的任何频率。这是通过添加一个窗口函数来完成的,该窗函数使不需要的外部频率基本上为零。