是德科技二手仪器

是德科技示波器术语表

了解您的仪器并将其更好地加以利用。

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

A

AC Coupling

AC coupling transmits AC signals between circuits while blocking DC, and is pivotal in oscilloscopes for isolating and analyzing AC components in electronics.

Read more

AC Waveform 交流电波形

AC是 "交流电 "的意思。交流电流通常与中心线(零)对称。信号在正数和负数之间来回变化,并不断重复。

Acquisition Mode 采集模式

指定您的示波器当前是使用“自动”还是“正常”模式。在“自动”模式下,示波器会自动切换到正确的模式。 “正常”模式允许您自己切换到所有不同的模式,这使您能够在测量过程中发挥更积极的作用。

Active Probes 有源探头

指定示波器的探头是有源的还是无源的。有源探头需要外部电源,但它们对于测量极高频率的信号和极低的电压非常敏感。无源探头不需要自己的电源,因此您可以根据需要执行的测量类型快速打开或关闭它们,但它们不那么敏感,并且需要放大器来提升低频。

Alternate Mode 交替模式

指定您的示波器当前是处于“交替触发”模式还是“常规”模式。在常规模式下,屏幕上出现的任何触发器都会在必要时停留在那里。但是,如果您想测量触发事件之间的特定时间,此模式将允许您执行此操作。它使查找信号的最大值或最小值变得容易。

Amplitude 振幅

指定您的示波器当前是显示幅度(即电压)测量还是相位测量。

Amplitude Modulation 调幅

幅度调制是指信号的电压随时间变化,可以通过画一条宽度或形状随时间变化的线在示波器中显示出来。

了解更多

Amplitude Over Time 随时间变化的幅度

指定您的示波器当前是显示随时间变化的幅度(即电压)测量值还是随时间变化的相位测量值。

Analog Channels 模拟频道

指定您的示波器当前是使用模拟通道还是数字通道来显示测量值。模拟通道使您可以访问具有较低输入阻抗的信号链的最后一部分,这对于测量信号损失不是大问题的信号非常有用。

Analog Oscilloscope 模拟示波器

模拟示波器让您可以访问具有较低输入阻抗的信号链的最后部分。这些对于测量信号丢失不是大问题的信号很有用。

了解更多

Analog Oscilloscope Cathode-ray Tube 模拟示波器阴极射线管

与使用平板显示器的数字示波器相比,模拟示波器使用阴极射线管来显示信息。因为它们可以来回振动,所以这些屏幕为您提供了一条显示信号历史的连续线,使您更容易看到否则可能难以发现的摆动或高频。

Analog Signal 模拟信号

模拟信号是连续波形。它被称为模拟信号,因为它可以取任何值。您将看到数值之间的平滑过渡,而不是数字信号产生的不同阶跃。

了解更多

Analog-to-digital Converter (ADC) 模数转换器 (ADC)

将模拟信号转换为数字信号称为“数字化”,此模式可让您选择示波器执行此操作的速率。数字化太慢会导致结果抖动,但数字化太快会使您更难准确地看到低频率。

Aperture Delay (APD) 孔径延迟 (APD)

APD 也称为“孔径抖动”。它是内部时钟的上升沿尝试打开比较器孔径与该孔径实际打开之间的时间误差。 APD 可能由晶体管延迟的变化、电压参考设置的变化或电源波动引起。

Application 应用程序

这是您的示波器正在测量的电路。有两种主要类型的应用程序 – 定时应用程序和视频应用程序。

ARB Info ARB 信息

指定您的示波器当前是否显示 ARB 的计算结果。

Arbitrary Waveform Mode 任意波形模式

指定您的示波器当前是使用“任意波形模式”还是“正常模式”。在任意波形模式下,您可以生成任何类型的测试信号,这些在调试电路时非常有用,因为它使您能够查看诸如高频噪声信号之类的东西。

Asynchronous Sample Mode 异步采样模式

当您启用“异步采样模式”时,示波器将自动一次只显示一个通道。它确保您不会错过双通道仪器的两个通道中的任何一个上的任何重要信号活动。

Asynchronous Signals 异步信号

为了防止电路的任何部分影响其他电路,工程师经常使用异步信号,这意味着您的示波器接收到的样本在不同的时间会有所不同。这可以帮助您了解电路中正在发生的情况,而不会受到任何外部影响。

Attenuated Probes 衰减探头

衰减探头在通过示波器输入端发送电压值之前使用电阻器降低电压值。当您需要使用非常高的电压时,它们很有用,因为它们可以让您看到信号,而不会让外部干扰影响您的测量。

Autoset 自动设置

自动设置通过自动为每次测量选择最合适的参数,以便用户轻松获取准确的测量结果。在减少用户输入的情况下获得更一致的结果。

Auto Measurements 自动测量

如果您想快速轻松地进行各种不同的测量,此模式将让您精确地做到这一点,轻松找到信号的最大值或最小值。

Auto Scale 自动缩放

自动缩放允许您进行许多不同的测量,而无需手动调整垂直比例以适应它们。

Auto Setup 自动设置

在“自动设置模式”中,示波器会自动为您调整其触发设置,以便快速查看您的信号。如果您正在查看具有相似频率和幅度的信号,此模式非常有用。

Automotive Oscilloscopes

Automotive Oscilloscopes are diagnostic tools specifically tailored for automotive applications that captures, displays, and analyzes electrical signals within vehicle systems. Essential for modern automotive diagnostics, it addresses the increasing complexities of vehicles, including electric and advanced driver-assistance systems.

Read more

Attenuation 衰减

衰减意味着信号的幅度或功率降低。

了解更多

Auxiliary Input/output 辅助输入/输出

大多数示波器上的输入/输出用于连接您的其他仪器。根据示波器可用的输入数量,您将拥有一组或两组可用的输入/输出端口。一些型号还包括用于附加控制信号或更容易访问的辅助 I/O。

Auxiliary Trigger 辅助触发器

辅助触发器可让您使用外部信号自动触发示波器。

Averaging 平均

平均是指某些示波器上的一种模式,可让您从结果中去除噪声。它在高端型号上更为常见,它通过反复读取数据,向您显示这些数据的平均值。

Average Mode (AVG) 平均模式 (AVG)

当您的示波器处于“平均”模式时,它将对一定数量的样本进行平均,并将该平均结果显示为一个样本。

B

Band-Stop Filter

A band-stop filter is like a radio tuner that blocks specific unwanted stations while letting others play clearly. It's used in electronics to keep certain sounds or signals out.

Read more

Band Pass Filter

A band pass filter permits only a specific range of frequencies to pass through it, playing a critical role in electronics by filtering out unwanted frequencies from a signal.

Read more

Bandwidth 带宽

带宽是指示波器可以处理的频率范围。它还决定了您在任何时候可以看到多少信号。如果带宽太窄,您可能无法看到较低的频率。

Bandwidth Limits 带宽限制

示波器通常具有带宽限制,无法测量过高或过低的信号。如果示波器有带宽限制,那么它通常包含在规格表中。

Biphasic 双相

这是“两阶段”的另一种说法。这通常意味着波形有两种不同的极性。例如,双极性信号有两种不同的极性。正负信号具有不同的极性,但它们都具有相同的相位。

Biphasic Signal

A biphasic signal alternates between positive and negative polarity, offering balanced energy transfer and improved system safety and efficiency in medical and electronic applications.

Read more

Bipolar Probe 双极探头

双极探头可让您测量信号的正电压和负电压,而单极探头仅允许您测量正电压。

Bits (B) 位 (B)

是模数转换精度的一种度量。具有八位分辨率的信号在被数字化时将具有 28 或 256 个可能的幅度值之一。具有 10 位分辨率的信号在数字化时将具有 210 或 1024 个可能的幅度值。

Bit Error Rate (BER) or Bit Error Frequency (BEF) or Bit-Error Ratio (BERR) 误码率 (BER) 或误码频率 (BEF) 或误码比率 (BERR)

误码率告诉您每给定时间(通常为一秒)数字数据流中的错误数。换句话说,误码率是在给定时间段内被破坏或误解的比特的百分比。

Bit Error Rate Tester (BERT) 误码率测试仪 (BERT)

“BERT”是一种以已知比特率向另一设备发送测试模式并检查接收到的比特中是否有任何错误的仪器。 BERT 是大批量产品(例如手机和硬盘驱动器)制造测试系统的关键组件,在这些产品中,一个比特错误可能会导致高昂的成本。

了解更多

Bits Per Second (BPS) 每秒位数 (BPS)

BPS 设置告诉您在给定的时钟速率下每秒将发送多少位数据。例如,2Gb/s 的信号将具有 1000Mb/s 的带宽。

Bridge Circuit 桥式电路

桥式电路是一种四点测量装置。它有两个电压输入和两个相应的接地连接。

Budget Oscilloscope 低价示波器

低价示波器的价格是中档示波器的四分之一到二分之一,通常功能较少。不建议将它们用于工程用途,但适合只需要不时监视信号的人。

了解更多

Burst Mode 脉冲模式

当您的示波器处于该模式时,它将在一定时间内以设定的时间间隔自动进行测量。例如,如果您想在 10 秒内每秒进行一次测量,您可以使用间隔为 1 秒且总测量时间为 10 秒的脉冲模式。

C

Calibration Error 校准误差

校准误差是由于您使用仪器的方式或影响您准确测量信号能力的环境因素而导致的测量误差。

Capture Rate 捕获率

捕获率是指您的示波器每秒捕获的点数。捕获速率越快,就越容易看到信号并确定其形状或特征。

Cathode-ray Oscilloscope 阴极射线示波器

阴极射线示波器使用阴极射线管显示测量结果。一束电子通过一系列电极,这会在屏幕上产生一个发光点,该发光点根据被测电压而变化。

Chemical Phosphor Oscilloscope 化学荧光示波器

化学荧光示波器使用化合物点亮并显示测量结果。示波器将一束电子引向这种荧光粉,电流量决定了它会发光的亮度。

Chop Mode 斩波模式

斩波模式可让您使用示波器测量非常高的频率。它的工作原理是非常快速地打开和关闭显示,在一段时间内平均每个测量的结果。

Circuit Loading 电路负载

不同的探头可以以不同的方式加载电路,这就是为什么了解您正在使用的探头的规格很重要的原因。高输入阻抗探头不会对电路产生太大影响,而低输入阻抗探头可能会干扰测量或使测量失真。

Circuit Specialist 电路专家

电路专家是知道如何测试电路的人,但不一定知道电路的工作原理或测量结果的含义。他们通常测试示波器、万用表和其他测量设备,以确保一切正常工作。

Common Trigger Modes 常见触发模式

示波器的常见触发模式包括正常、自动和单次。当信号低于或高于设定点时,“正常”触发,具体取决于您使用的是交流跟踪还是直流跟踪。 “自动”让示波器自动计算出电压,然后在达到该水平后开始测量。 “Single”允许您精确选择示波器触发和开始测量的时间和地点。

Common Waveform Shape Terms 常用波形形状术语

许多术语描述了波形的形状。这些包括正弦波、方波、锯齿波、三角波以及抛物线波和指数波。了解这些很重要,因为它将帮助您更彻底地了解您的测量结果。

Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体

CMOS 是一种低功耗数字芯片,可以在非常高的速度下运行而不会过热或损坏。与其他类型的芯片相比,它们的功耗要低得多,非常适合手机等低功耗应用。

Complex Waveforms 复杂波形

复杂波形是随时间变化的信号。一个例子是来自加速度计或其他随时间变化的仪器的数据,例如声波。

Composite Video Signal 复合视频信号

复合视频信号是将颜色和亮度值组合成单个波形的信号。电视机通常使用它来显示来自 VCR、卫星接收器等仪器的屏幕信号。

Constant Rate of Decay 恒定衰减率

恒定衰减率是一种寻找电压稳定下降的触发模式。它适用于测量数字信号,因为它只看信号的斜率,而不看任何其他因素。

Constant Rate of Rise 恒定上升率

恒定上升率是一种寻求电压稳定增加的触发模式。它适用于测量数字信号,因为它只看信号的斜率,而不看任何其他因素。

Conventional Current 常规电流

常规电流从正极流向负极,这与电子流向相反。电子流有时也称为常规电流,因为这是发现时使用的原始惯例。

Control Channels 控制通道

控制通道用于与计算机的数据传输,以将信息从一个仪器传输到另一个仪器。例如,当您将文件从计算机发送到打印机时,打印命令被视为控制通道,因为它告诉打印机需要执行哪些操作。

Coordinate Frame 坐标系

坐标系是指空间中具有自己的一组轴的特定位置。例如,纸张的 XY 平面或科学中使用的 XYZ 轴系统坐标系。

Coupling 耦合

耦合是示波器上的一种设置,允许您将一个示波器的接地连接到另一个示波器。这用于双向测量,将信号从一个仪器传输到另一个仪器并显示在相同的波形上。

Coupling Capacitor 耦合电容

耦合电容器是示波器中使用的一种电子元件,用于减少其他信号对您要测量的信号的影响。它通常安装在探头正前方,就在它遇到被测仪器 (DUT) 上的输入端口之前。

Correctable Range 可校正范围

在噪声开始影响测量之前,可以在示波器上测量的最大电压差。带宽越大,可校正范围就越高。

Correlated Double Sampling 相关双采样

一种用于降低测量噪声的技术,方法是从模拟值创建数字值,将其丢弃,然后测量两者之间的差异。这减少了噪声对您所看到的波形的影响。

Crest Factor 波峰因数

波峰因数是一个比率,它表示 AC 波形的波峰和波谷与其 RMS 值相比要大多少。波峰因数越大,信号中涉及的能量或功率就越大。

Cross Triggering 交叉触发

使用交叉触发,一个通道的触发信号可以让您及时看到另一个通道的结果。这通常与延迟扫描结合使用,以便您了解一个信号如何随时间影响另一个信号。

Current Probes 电流探头

电流探头用于测量系统中的电流量。它们的阻抗非常低,因此不会影响被测仪器。一些电流探头还带有开关,可用于在高阻抗和低阻抗模式之间进行选择,适用于测量不同的组件。

Cursor Measurements 光标测量

光标测量是测量示波器显示屏上特定点的电压。许多现代示波器具有光标,可以自动或手动定位以测量信号的上升沿、下降沿和其他重要点。

Cutoff Frequency 截止频率

截止频率是带通滤波器的最低点,是带通滤波器向阻断频率的过渡点。这是允许低于截止频率的所有频率的地方。通带越高,截止频率越低。

D

DC Power Supply

A DC power supply is a device that provides a constant direct current (DC) output voltage. It is used to power a wide range of electronic devices, from simple household appliances to complex industrial machinery.

Read more

Decrease In Signal Amplitude 信号幅度减小

示波器上显示负斜率的测量值。这可能表明正在测量的系统电源存在问题,或者可能意味着信号中引入了串扰或噪声。

Delay 延迟

延迟(也称为延迟线)描述了信号进入和退出仪器之间经过的时间。

Delayed Time Base 延迟时基

延迟时基是某些示波器上的一项功能。它允许用户设置水平扫描延迟并捕获有关事件如何随时间展开的更多详细信息。

Demodulated Signal 解调信号

已更改为其原始格式的信号。例如,解调的 AM 信号将变为标准正弦波。

Difference Mode Waveform 差模波形

差模波形显示两个电压之间的差异,而不是仅显示一个电压本身。例如,如果您同时使用共模和差分测量来测量 AC 信号,您会在波形显示上看到它们之间的差异。

Differential AC Voltage Measurement 差分交流电压测量

当您在示波器上测量 AC 信号的电压时,差分 AC 电压测量会将您的测试引线连接到具有不同电压的电路的两个不同部分。这意味着您将测量电压的正负差,这可以让您更准确地了解正在发生的情况。

Differential Mode Waveform 差模波形

差模波形显示电路的两个部分之间的电压差,但它不显示每个点的各个电压。它显示了仪器中的不同引脚之间的行为方式。例如,您通常会在此模式下看到输入电压和输出电压之间的差异。

Digital MultiMeter 数字万用表

数字万用表是一种电子测量仪器,具有多种不同的测量模式,可为用户提供有关电路工作原理的精确信息。它们通常测量诸如电流、电压、电阻、电容和频率之类的东西。

了解更多

Digital Signal Processing

Digital Signal Processing (DSP) is the science of modifying and analyzing electronic signals, such as the voice in a phone call or the music in a speaker. It allows devices to filter noises, enhance sounds, and perform tasks that make our electronic experiences richer and clearer.

Read more

Discontinuity 不连续性

不连续性是信号形状的任一中断,这通常表明被测仪器的运行方式存在问题。不连续性也可能表现为噪声、不正确的波形或抖动。

Differential Time Base 差分时基

差分时基通常用于调整两个信号之间的相位关系。对于带宽限制(以度为单位)等应用程序来说,这是必不可少的。

Differential Voltage 差分电压

一个信号和另一个信号之间的差异。您通常会在示波器上看到此选项,当您在探头上使用差分输入类型时,该选项会自动显示。差分电压是示波器最常见的测量类型。

Difference In Timing 时间上的差异

事件开始和结束的时间与这两个事件之间经过的总时间之间的差异。示波器通常使用不同的触发模式(边沿、脉冲宽度等)来测量这一点。

Digital Channels 数字频道

如果您在示波器上使用串行总线之类的东西,此功能适合您。它允许仪器将数字信号分解成多个。

Dynamic Range 动态范围

仪器的动态范围是它可以准确测量电压的程度。通常,质量更好的仪器将具有更高的动态范围并比其更便宜的同类产品处理更大的信号。

Digital Instruments 数字仪器

使用数字信号对系统进行测量的仪器。它们变得越来越普遍,大多数现代示波器都具有数字显示模式,用于以数字方式显示有关电路的信息。

Digital Logic Signals 数字逻辑信号

数字逻辑信号是只有两种状态的电子信号,它们对应于电压值(0 或 1)。

Digital Oscilloscope 数字示波器

数字示波器是一种测量仪器,它以数字方式而不是模拟方式在屏幕上显示数据。它们很受欢迎,因为它们可以同时测量比模拟同类产品更多的信号,并且它们往往具有更好的整体信噪比。

Digital Phosphor Oscilloscope (DPO) 数字荧光示波器 (DPO)

数字荧光示波器是传统模拟示波器的继承者。它不是模拟显示器,而是使用高分辨率的数字屏幕,可以一次显示许多不同的信号。

Digital Sampling Oscilloscope 数字采样示波器

数字采样示波器通过将模拟信号转换为发送到屏幕的数字值来测量模拟信号。由于它以极高的速率进行采样,因此通常可以非常准确地显示您正在测量的任何内容。

Direct Digital Synthesizer (DDS) 直接数字合成器 (DDS)

许多现代示波器都内置有数字信号发生器,称为直接数字合成器。这与外部信号发生器的工作方式类似,因为它可以生成波形,但它为您省去了需要其他东西的麻烦。

Digital Signals 数字信号

数字信号使用一系列“开和关”状态来传递信息。

Digital Storage Oscilloscope (DSO) 数字存储示波器 (DSO)

数字存储示波器是一种先进的数字示波器,允许您手动触发测量,然后保存数据以供将来使用。它们对长期分析很有帮助,但没有同类型的模拟仪器那么灵活。

了解更多

Display Characteristics 显示特点

示波器的显示特点是它可以测量的最大频率、脉冲宽度和振幅。这些因素在您的测量结果与实际值之间的准确性方面发挥着重要作用。

Display Modes 显示模式

示波器可以以几种不同的方式显示信息。最常见的是数字和模拟显示模式,但许多示波器还包括其他类型,如脉冲宽度、强度、持续时间(静态)等。

Display Memory 显示内存

显示内存是一种示波器内存,可让您进行测量并保存以备后用。大多数示波器都有某种显示内存,尽管数量因单元而异。

Display Signals 显示信号

显示信号是您可以在示波器屏幕上看到的测量值。它们是实时显示的——它会随着新数据的出现而更新它们。

Distribution Of Amplitude 振幅分布

一种可以告诉您信号有多少功率的测量值。它以百分比表示,描述了在任何给定电压水平下信号的总功率有多少。

Dynamic Range 动态范围

仪器在不给出错误读数的情况下准确测量电信号中小而快的波动的能力。动态范围是示波器精度的关键因素,通常在 1Hz 到 100MHz 之间测量。

Division Control 分区控制

大多数示波器都可以分区控制,可以让您设置在一个屏幕上显示多少数据。

Dual And Multiple-trace Oscilloscopes 双踪和多踪示波器

双踪和多踪示波器具有两个或多个显示器,可让您同时查看多个信号。它们有助于比较不同的波形并更好地了解电路中发生的情况。

Dual-beam Oscilloscope 双线示波器

使用两束光而不是一束光来测量信号的示波器。双线示波器比单线示波器更准确,因为它们使用多个放大器,这有助于减少噪声干扰。

Dual-trace Oscilloscopes 双踪示波器

具有两个不同显示的示波器,因此您可以一次测量两个信号。双踪示波器在实验室环境中很有帮助,因为它们具有很宽的带宽,可以测量 AC 和 DC 信号。

E

Edges 边沿

边沿是电信号中的突然电压变化。大多数示波器可以测量信号变化的速度或频率。

Electronic Loads

Electronic loads are test instruments designed to simulate real-world load conditions, enabling the accurate assessment of power devices such as power supplies and batteries. They sink and absorb power, allowing engineers to measure the voltage, current, and power characteristics of devices under various load scenarios.

Read more

Environmental Tolerances 环境容差

环境容差是示波器的工作条件,包括使用时的最高允许温度和大气压力。

Extended Acquisition Mode (EAM) 扩展采集模式 (EAM)

示波器的扩展采集模式允许它连续采集数据样本并从所有这些样本中创建单个波形。这有助于减少噪声干扰并创建比正常实时模式更准确的信号图像。

External Trigger 外部触发

外部触发是来自外部源并触发测量的信号。对于示波器,最常见的外部触发来自计算机通过 USB 或 LAN

Effective Bits 有效位

示波器的有效位数是它在计算中使用的位数。位数越多,它能够准确测量的信号动态范围就越大。

Electrical Signal 电信号

可用于提供信息的可测量电量。电信号包括电压和电流,它们分别以伏特和安培为单位。

Electron Beam 电子束

当示波器的阴极加速电子时,电子所走的路径。称为阴极的真空管发射电子,然后将电子吸引到带正电的板(称为网格)上。网格控制进入电子流并将其弯曲成不同形状的电量。

Electronic Beam Deflection 电子束偏转

电子束偏转是示波器偏转电子束的方式,因此它们可用于测量电压。他们通过使用产生磁场的电磁线圈来做到这一点,然后根据进入它们的电量以不同的方式拉动电子流。

Electronic Components 电子元器件

电子元件是模拟电路和数字电路的基本组成部分。它们的值决定了电流在电路中的流动方式。电子元件包括电阻器、电容器、电感器、电压源和电流源。

Envelope 包络

示波器如何显示电信号。您可以通过在波形上与信号最重要的电压电平相对应的几个点上放置标记来绘制包络。如果您绘制包络线,您将创建一个显示电压随时间变化的图表。

Equivalent-time Sampling 等效时间采样

使用等效时间采样时,示波器在波形的上升和下降部分都进行采样,以产生比仅对峰值进行采样时更准确的显示。

External Source Impedance 外部源阻抗

示波器外部源的阻抗告诉您外部世界会对您的测量产生多大影响。这个数字越高,源信号中的电压变化就越有可能是由您尝试测量的东西以外的东西引起的。

F

Field Service Applications 现场服务应用程序

现场服务应用是指工程师在现场工作时可以在现场部署示波器。现场服务通常涵盖工业环境,但也适用于非普通办公室或实验室空间的任何位置。

Frequency 频率

频率是每单位时间重复的次数。在示波器中,频率还指信号在 0 伏与其峰值电压电平之间来回移动的频率。

了解更多

Frequency Components 频率分量

频率分量是构成单个信号的不同频率。频率分量是产生您在示波器上查看的信号的独特形状的原因。

Frequency Response 频率响应

频率响应是系统或仪器输出频谱的定量测量。它可用于表征该系统的动态特性,并与任何给定频率下的输入相比较,测量振幅和相位。

Frequency Signals 频率信号

频率信号是随时间上下移动的电压的模拟或数字表示。所有波形均由频率信号组成,但噪声信号并不表示任何特定频率。

Function Generator 函数发生器

函数发生器是一种信号源,可用于在很宽的频率范围内创建波形。它产生正弦波、方波和三角波等波形。

G

Glowing Trace 发光踪迹

发光踪迹是示波器显示屏上不属于信号的任何明亮区域。发光的踪迹可能是由附近的霓虹灯、测量信号中的亮度过高或仅仅由视野中的物体引起的。

Ground 地面

地面是进行所有测量的参考点。大多数示波器的地线通过接地线与大地相连,通常通过一根金属棒插入几英尺深的地下。

Ground Clip 接地夹

接地夹是一根短线,两端都有鳄鱼夹。您可以使用它来将示波器的接地线连接到电气仪器中的接地参考点,以便您可以对其进行测量。

Ground Reference 接地参考

接地参考是电路中连接到大地的一个点,通常带有接地夹。您可以使用接地参考来准确测量电路上的电压和电流。

H

Handheld Oscilloscopes 手持示波器

手持式示波器设计小巧便携。当无法携带台式示波器进行远程/非现场测试时,您可以在现场使用它们来诊断您的仪器。

Horizontal Mode 水平模式

这指定您的示波器当前是处于线性模式还是对数模式。线性模式告诉示波器以直线段绘制其波形,而对数模式告诉示波器以对数方式绘制其波形。如果您的应用要求您查看详细的高频信号,那么最好切换到对数模式,以便充分利用示波器的功能。

Horizontal Offset 水平偏移

水平偏移是指波形在示波器显示屏上的起始位置与在 0 伏时开始的位置之间的差异。水平偏移将显示为正或负,具体取决于它是高于还是低于您的理想参考点。

Horizontal Position Control 水平位置控制

水平位置控制是用于调整示波器水平位置的旋钮或按钮。它将波形左右移动到屏幕上您想要的位置。

Horizontal Sweep 水平扫描

水平扫描是用于描述波形从屏幕一侧移动到另一侧所需时间的术语。您可以以秒或毫秒为单位控制扫描速度。

I

Incoming Signal 输入信号

输入信号是通过输入通道进入示波器的任何电信号。

Industrial Applications 工业应用

工业应用是您无法在家中进行的示波器测量。它们可能包括测试工业机器、检查工业仪器的输出或监测工业环境中的噪音。

Input Bandwidth 输入带宽

输入带宽是示波器可以成功测量的频率范围。它通常以兆赫或千兆赫表示。

Input Coupling 输入耦合

输入耦合是指示波器如何通过其输入通道传输输入信号。不同的示波器为不同的目的使用不同的输入耦合,但它们都包含在内,以便您了解电路在不同条件下的行为。

Input Signal 输入信号

输入信号是作为一个整体进入示波器的任何电信号。这可能是来自外部源的信号,也可能是被测电路在示波器输入通道上的反射。

Input Voltage 输入电压

输入电压是示波器输入通道的电势。它因信号源而异。

Input Waveform 输入波形

输入波形是指进入示波器输入通道的电信号。您可以使用这些波形进行测量和分析电路。

Instruments 仪器

仪器是用于测试电路和仪器的仪器,例如示波器或频谱分析仪。

Intensity Grading 强度分级

强度分级是调整示波器显示屏亮度以充分利用其对比度的行为。

Internal Trigger 内部触发器

内部触发是来自示波器内部并触发测量的信号。为此,我们建议使用方波作为信号,因为很容易在屏幕上看到您正在测量的内容。但是,您可以使用任何其他类型的信号作为触发器,只要您了解您正在查看的内容并可以向其他人解释。

Interpolation 插值

插值是使用具有已知值的点来估计其他未知点的过程。它用于示波器,为您提供更详细的波形测量结果。

Interpolation Methods 插值方法

示波器上主要使用两种插值类型,线性插值和 sineX/X。

Interval Mode 间隔模式

这指定您的示波器当前是处于“单次模式”还是“正常连续模式”。在正常模式下,您的示波器将根据屏幕上发生的任何变化不断更新自身,如果您尝试执行实时测量,这是理想的选择。如果您想冻结波形,则单次拍摄模式将对其进行单次快照。这使您能够进行极其精确的测量。

J

L

Leading Edge 前沿

波形的前沿指的是前面或第一部分,因为它从低到高。它也被称为上升边缘。

Level Knob 电平旋钮

电平旋钮是一种工具,可让您控制示波器显示屏的亮度。它通常位于前面板上,可能会被标记为“电平渐变”。

Limit lines 限制线

在示波器屏幕上绘制极限线作为测量感兴趣点的视觉辅助。它们指示中心线上方和下方的波形极端值。

Level Signals 电平信号

电平信号是保持在示波器输入通道的高或低电压电平的任何电信号。

Loading 正在加载

加载是将示波器连接到电路或外部信号源的行为。这通常通过探头或电缆完成。

Logic Gates

Logic gates are electronic switches in digital electronics that produce outputs based on their design. They include types like AND, OR, and NOT, with functionalities depicted using truth tables.

Read more

Linear Interpolation 线性插值

线性插值通过在两个输入点之间创建一个输出点来工作。然后将线性趋势线拟合到输入点。线的端点用作波形上该点值的近似值。

M

Manual Mode 手动模式

这指定您的示波器当前是处于手动模式还是自动模式。这决定了示波器遇到未知信号时的行为方式。在手动模式下,示波器将需要您输入触发位置,以便测量它可以从该信号中得到什么。如果您正在使用此示波器,那么最好将其保留为自动模式,除非您确定您的信号有一个非常具体的临界点,您需要稍后再次测量。

Magnetometer

A magnetometer is an instrument used to detect and measure magnetic fields. In applications such as circuit design, sensor development, and electromagnetic interference, it quantifies the strength and direction of magnetism.

Read more

Maximum Voltage 最大电压

输入信号的最大电压是可以进入示波器的最高电位。了解这一点很重要,因为它会影响您的最低灵敏度设置。

Measurement Functions 测量功能

测量功能是用于在示波器上进行测量的参考。它们包括光标、时间/格和数学函数。

Measurement Signal 测量信号

测量信号是连接到示波器的任何外部电信号。它可以来自电路的输出、外部信号发生器或其他测试仪器。

Mhz Bandwidth 兆赫带宽

兆赫带宽是示波器可以准确测量的最高频率的测量值。这是仪器频率范围的下限和上限之间的差异。

Minimal Controls 最少控件

具有最少控件的示波器具有少量旋钮和一个屏幕。这些通常具有所有示波器上的基本测量值,例如伏特/格和时间/格。

Minimum Sample Rate 最小采样率

最小采样率是示波器可以采集和集成数据的最低频率。它通常以兆赫或千兆赫表示。

Mini Oscilloscope

A mini oscilloscope is a portable, affordable, and user-friendly tool for visualizing and analyzing electronic signals. It acquires, conditions, digitizes, and represents signals in a systematic manner.

Read more

Mixed-signal Oscilloscope 混合信号示波器

混合信号示波器可以同时显示来自模拟和数字源的信号。

Mode Of Operation 操作模式

操作模式是示波器在任何给定时间执行的主要功能。

Multi-trace Oscilloscopes 多踪示波器

多踪示波器旨在一次显示多个信号。它们通常用于比较电路的各种波形。

N

Network Analysis

Network Analysis ia a systematic approach to understanding and optimizing the structure, behavior, and performance of interconnected systems or networks. It employs various tools and techniques to identify patterns, uncover anomalies, and enhance network efficiency.

Read more

Negative Slope 负斜率

负斜率意味着两个变量负相关;换句话说,随着一个变量的增加,另一个值减小,反之亦然。从图形上讲,随着线从左向右移动,线会下降。

O

Oscilloscope Display 示波器显示屏

示波器显示屏是显示电信号的示波器屏幕。

Oscilloscope Input 示波器输入

示波器输入是示波器的两个通道 – 垂直和水平。

P

Peak Voltage (vP) 峰值电压 (vP)

峰值电压是电信号从零伏电平测量时所达到的最大电压。

Peak Detection 峰值检测

峰值检测是一种测量功能,可识别电信号的最大值和最小值。

Peak-to-peak (vp-p) 峰峰值 (vp-p)

峰峰值描述了在最大值和最小值之间变化的波形。

Period 周期

周期是波形重复自身所需的时间。它通常以秒为单位。

Period Of Time 时间周期

时间周期是指时间间隔,例如秒或毫秒。

Phase 相位

相位是对电信号沿时间尺度的位置的测量。它以度数表示。一个完整的波形周期被称为 360 度相位。

Phase Differences 相位差

相位差是两个重复信号之间的时间量。例如,如果一个信号领先另一个信号 180 度,则一个波形会延迟另一个波形半个周期。

Phase Shift 相移

相移是当一个电压领先或落后于另一个电压时的度数。

Polarity 极性

信号的极性是指构成仪器电路的两点之间的电压差。以方波为例,如果您查看波形的顶部和底部,您会注意到一个是正的,另一个是负的。

Pre-trigger Viewing 预触发查看

触发前查看是示波器上的一项设置,允许您在触发前查看测量结果。此功能在捕获导致某些事件的事件时非常有用(例如断电前的负载电压变化)。

Probe 探头

探头是用于将示波器与您正在测试的电路或仪器连接起来的设备。探头通常由两部分组成:连接到示波器接地连接的电缆和连接电路的探头尖端。

Probe Delay 探头延迟

探头延迟是来自信号发生器的信号从其探头尖端传播,通过仪器的电路,然后返回示波器输入所需的时间长度。

Pulse Width 脉冲宽度

脉冲宽度 (PW) 是每个脉冲之间经过的时间。

R

Radio Frequency (RF)

RF (Radio Frequency) covers electromagnetic waves from 20 kHz to 300 GHz, used in wireless communication and broadcasting. Essential RF components include transmitters and receivers, with oscilloscopes vital for testing.

Read more

Ramp Waveform 斜坡波形

斜坡波形是从零开始并连续上升到最大值的正弦模式。

Range 范围

示波器的范围是指它可以测量多宽的电压差。例如,如果您的仪器可以测量高达 10 伏的电压,则应使用额定电压为 10 伏的探头。

Raster Display 光栅显示器

光栅显示器是阴极射线管 (CRT),通过在屏幕上移动电子束来显示图像。

Real Signal 真实信号

真实信号是可能实际存在于物理世界中的电信号。示波器上真实信号的一个完美示例是正弦波。

Real-time Sampling 实时采样

实时采样是指您在示波器屏幕上实时看到波形更新。

Record Length 记录长度

示波器捕获指定数量的样本或数据点,称为每个采集波形的记录长度。记录长度指定获取的总时间长度。

Reference Signal 参考信号

参考信号是可以提供时间标准的任何波形。大多数示波器都包含一个内部振荡器,用作系统时钟并提供此时序参考。如果您的示波器可用,您还可以使用来自其他仪器的信号作为测量的参考。

Repetitive Signals 重复信号

重复信号是类似模式重复自身的波形。例如,峰值和谷值保持恒定的正弦波将是重复信号,因为它重复显示相同的周期。

Resistance Measurement

Resistance, measured in ohms (Ω), quantifies how much a material opposes electrical current flow.

Read more

Reverse Isolation

Reverse isolation evaluates the isolation between a device's output and input in electronics, crucial for accurate measurements and protecting sensitive components. This concept, vital for oscilloscopes and electronic circuits, influences the precision of signal readings and the integrity of device operations.

Read more

Rise Time 上升时间

上升时间是电信号从其电压的 10% 转变为 90% 所需的时间。上升时间通常以纳秒 (ns) 为单位。

RLC Circuit

RLC circuits are composed of resistors, inductors, and capacitors. They can be used for tuning, filtering, and other applications.

Read more

S

Sample Point 采样点

采样点是在任何给定时间点对电信号的单个读数。该测量由示波器进行并用于分析。

Sampling Mode 采样模式

采样模式是示波器一次采集和测量多个电压样本的方法。样本是成对收集的,具体取决于您的示波器设置为采集数据的方式。您可以将采样模式设置为单次或重复。

Sampling Rate 采样率

采样率是仪器对模拟信号进行采样或数字化的频率。例如,如果您的示波器可以每百万分之一秒以 100 MHz 的频率进行采样,那么它将进行这些测量并存储它们以供以后查看。以这种方式创建示波器扫描。

Scopes 范围

示波器是一种仪器,可让您查看随时间变化的电信号如何变化。这些仪器用于许多行业,在电路出现问题时以提供对发生的情况的洞察力。

Selector Knob 选择旋钮

选择旋钮是示波器的主要控制模式。您可以使用此旋钮来选择或调整您的设置。

Signal 信号

信号是用于描述模拟电压变化的术语。信号可以是模拟信号,如电压或电流,也可以是数字信号,如 1 和 0 的二进制比特流。

了解更多

Signal Characteristics 信号特征

信号特征告诉您信号的运行情况。这些包括幅度、范围、振幅、频率、动态、静态、确定性、非确定性、均值和 RMS(均方根)。

Signal Details 信号细节

信号细节告诉你所有关于你的信号。例如,它们可以告诉您电压峰值的大小、固定大小单位的相对幅度和波峰因数。

Signal Frequencies 信号频率

信号频率告诉您每单位信号重复的频率。频率可以用赫兹(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)和千兆赫兹(GHz)表示。

Signal Integrity 信号完整性

信号完整性是指信号的质量。这包括时序错误、失真、串扰和衰减的数量。

了解更多

Signal Source 信号源

信号源是向示波器提供信号的仪器。这可以是一个仪器,例如函数发生器、另一个示波器或另一个测试仪器。

Signal Swing 信号摆幅

信号摆幅是示波器可以显示的最小和最大信号之间的百分比差异。例如,如果您的信号从 -5V 摆动到 +15V,您会说它有 50% 的信号摆动。

Signal Types 信号类型

有两种类型的信号:模拟信号和数字信号。模拟信号是随时间变化的电压。数字信号也随时间变化,但只有两种电压状态:+V 和 -V。

Signal Voltages 信号电压

信号电压是信号中介于接地和某个上限之间的电压。这可以表示为百分比或负数时的直流电压 (VDC)。例如,如果您的信号从 -5V 变化到 +3V,则为 40%。

Signal Waveform 信号波形

信号波形是信号随时间变化的模式。该模式表示模拟信号的电压随时间的变化以及数字信号的值序列。

Sine Wave 正弦波

正弦波是最基本的信号类型。这是一种平滑、重复的振荡,它会不断地重复自身。正弦波看起来像示波器显示屏上的波浪线。

SineX/X 正弦X/X

sineX/X 插值方法使用线性插值来估计第一个点。然后通过在每对连续的线性近似值之间拟合正弦函数来估计剩余的点。

Single Shot 单次触发

当示波器在单个事件上触发并且不重复时,会发生单次触发。

Single Sweep 单次扫描

单次扫描是示波器 CRT 光束的一个完整周期。当它从左向右移动然后返回到零伏以准备下一次扫描时,就会发生这种情况。

Slope 斜率

斜率是波形的变化率。它是在任何给定时间您的波形有多陡或多浅的度量。

Special-purpose Oscilloscopes 专用示波器

一些示波器专为特定的测试任务而设计。其中包括逻辑分析、汽车、高速数字和微波示波器。

Spectrum Analysis

Spectrum analysis is the process of decomposing a complex signal into its individual frequencies. It is used in electrical engineering to understand complex signals, identify signal interference, and assess quality.

Read more

Speed Error 速度误差

速度误差是信号的实际频率与其显示之间的相位差。

Square Waves 方波

方波显示高电压和低电压之间的急剧过渡,在示波器显示器上看起来像正方形或矩形。它们用于数字分析,因为信号很容易过滤掉不需要的频率。

Sweep 扫描

扫描是指示波器光束在显示器上的水平运动。这是由于在屏幕上从左到右扫过或重复扫描 CRT 造成的。单次扫描从左向右移动,然后返回到零伏,为下一次扫描做准备。

Sweep Circuit 扫描电路

扫描电路是一种电子元件,可控制 CRT 光束在屏幕上移动的速度。它还使其能够从沿水平轴的任何点开始。

Sweep Repetition Rate 扫描重复率

扫描重复率 (SRR) 是您的信号每秒在屏幕上移动的次数。如果您的 SRR 为 5 毫秒,您的光束将每秒左右移动五次。

Sweep Speed 扫描速度

扫描速度是 CRT 光束在屏幕上移动时的速度。它以每秒英寸或厘米为单位。

T

Time Base 时基

时基是在示波器的每一格上表示的时间间隔。它控制 CRT 光束的垂直位置或触发事件时它向上或向下跳跃的距离。

Time Base Sweep 时基扫描

时基扫描是指示波器的垂直扫描电路。一次基准扫描从上到下移动,然后返回到零伏,为下一次扫描做准备。

Time Constants 时间常数

时间常数是与给定电气元件相关的时间段。

Time Interval 时间间隔

时间间隔是特定的时间长度。它用于设置示波器上波形的振幅和持续时间。

Time Scale 时间刻度

时间刻度是任何给定波形的一种测量方式。它用于设置示波器上波形的振幅和持续时间。

Time Scale Setting 时间刻度设置

时间刻度设置是更改示波器的水平模式以适应给定波形的行为。

Timing 时序

时序是示波器进行测量的能力。它受内部内存限制和处理速度的影响。

Timing Relationship 时序关系

时序关系是两个或多个信号之间的关系/对齐,以便您可以看到它们如何相互关联。这可以通过触发或延迟一个信号来实现。

Trace 迹线

迹线是出现在屏幕上的一条线,代表您正在测量的实际波形。

Trace Separation Control 迹线分离控制

迹线分离控制是一种改变多个波形之间间距的功能。如果您同时进行多个测量,您可以轻松地使用此设置来区分它们。

Transient 瞬变

瞬变是不会持续很长时间的事件、波形或信号。

Transient Event 瞬态事件

瞬态事件是信号电压的任何变化。这可能是脉冲、毛刺或噪声的结果。

Trigger 触发

示波器上的触发功能是将水平扫描同步到任何时间点的功能。触发控制用于稳定重复波形和捕获单次波形。

Trigger Circuit 触发电路

触发电路是控制示波器触发方式的电子元件。

Trigger Event 触发事件

触发事件是示波器输入信号的任何垂直变化。这可能是由毛刺、噪声突发或脉冲引起的。

Trigger Holdoff 触发释抑

触发释抑是在给定时间内禁用示波器触发。这可确保您不会从杂散噪声中捕获多个数据点。

Trigger Level 触发电平

触发电平控件提供基本的触发点定义并确定波形的显示方式。

Trigger Mode 触发模式

触发模式是指示示波器触发方式的设置。共有三种标准触发模式:自动、正常和单次。

Trigger Sensitivity 触发灵敏度

这指定了您的示波器对触发响应的敏感度,因此如果您的触发灵敏度较低,那么您的示波器将需要更强的信号才能触发。如果您正在测量快速信号,您可能会发现这很有用,否则,触发每一个小噪声都会变得烦人。

Trigger Slope 触发斜率

触发斜率是示波器的触发方式。它对正边缘或负边缘敏感。

Trigger Source Signal 触发源信号

触发源是控制示波器何时触发的输入。您可以从外部和内部渠道中进行选择。

Trigger Type 触发类型

触发类型用于指定示波器将如何触发信号。您可以将其视为设置测量的第一步。例如,如果您使用的是外部探头,那么您可以选择“正常”作为触发类型,但如果您使用 Channel 1 及其内置前置放大器和衰减器,那么您可以选择“自动”。

V

Vertical Channels 垂直通道

垂直通道是示波器的输入通道。它们测量单个通道的特定时间间隔和电压值。

Vertical Controls 垂直控制

垂直控件是影响屏幕上电压测量的设置。它们包括垂直位置、耦合和衰减。

Vertical Division 垂直分隔

垂直分割是时间的测量,由垂直位置控制确定。它用于设置示波器上波形的幅度和持续时间。

Vertical Input Signal 垂直输入信号

垂直输入信号是出现在特定时间和空间点的波形或电压。示波器的垂直输入通道检测到它。

Vertical Mode 垂直模式

使用示波器的垂直模式时,您是在指示示波器在任何给定时间显示正在读取的通道。

Vertical Offset 垂直偏移

垂直偏移控制偏移示波器的电压测量。这通常用于补偿衰减或最大化显示的幅度。

Vertical Position Control 垂直位置控制

垂直位置控件设置您在屏幕上测量的时间间隔。它还可用于延长或缩短示波器上显示的波形。

Vertical Resolution 垂直分辨率

垂直分辨率是示波器可以区分的最小测量增量。这决定了您可以在多大程度上测量示波器屏幕上的电压。

Vertical Scale 垂直刻度

这指定垂直轴在示波器显示屏上滚动的速度。它可以显示为“每格伏特”或满量程的百分比。当然,这会有所不同,具体取决于您使用的示波器,但无论您使用哪种示波器,了解这意味着什么都会有所帮助。

Vertical Sensitivity 垂直灵敏度

垂直灵敏度控制改变波形出现在示波器屏幕上的电平或高度。这通常与触发电平控制进行比较。

Vertical Signal Input 垂直信号输入

垂直信号输入是示波器的电压、端子或通道,用于测量时间间隔。该术语是指示波器的所有输入。

Visible Trace Width 可见迹线宽度

可见迹线宽度是波形在示波器屏幕上占据的区域。这也指示波器通道设置。

Voltage Drop

Voltage drop is the decrease in electrical potential in a circuit due to resistance, inductance, and capacitance in conductors. This reduction occurs when current flows through components, causing energy loss as heat.

Read more

W

Waveform 波形

波形是电压的图形表示。它通常显示为一条线,但也可以是曲线或数字显示。

了解更多

Waveform Capture Rate 波形捕获率

波形捕获率,也称为扫描速度,是示波器在设定的时间间隔内对波形的测量。可以更改它以显示不同的数量或持续时间。

Waveform Display Area 波形显示区

波形显示区域是您在示波器屏幕上看到给定波形的位置。

Waveform Point 波形点

波形点是示波器屏幕上显示为十字标记的单个数据点。

Waveform Repetitions 波形重复

波形重复是波形的完整周期。它对应于某事发生所需的总时间,无论是电压还是时间。

Window 窗口

这是一项可以在示波器上启用的高级功能,允许您放大和缩小特定波形。当您希望更清楚地看到信号的高频分量时,通常会使用它,但不一定要在特定频率下进行测量。假设您正在测量 10MHz 信号,但您使用的是 20MHz 示波器。如果启用示波器的窗口,它将显示该高频波形最重要部分的放大视图。

Writing Speed 写入速度

写入速度是示波器将数据写入存储介质的速度。该值越高,您的仪器捕获和存储波形的速度就越快。

X

X-y Mode X-y 模式

X-y 模式是一种在示波器上显示电压随时间变化的方式。它是最常见的测量类型,具有水平轴和垂直轴。

Z

Z-Axis Z轴

z 轴是 3-D 空间中的轴,其中示波器测量三维。 Z 通常用于表示第三个电压通道。